Am häufigsten gekauft
Am häufigsten gekauft
Top bewertete Produkte
Top bewertete Produkte
Ratgeber
Laborsteckverbinder werden für Versuchsschaltungen in der Messtechnik, aber auch im privaten Bereich genutzt. Sie sind für viele Anwendungen verfügbar und kommen beispielsweise zum Verbinden mehrerer Bestandteile eines elektronischen Systems zum Einsatz. Welche Laborstecker und -steckverbinder wofür geeignet sind und worauf Sie beim Kauf achten sollten, erfahren Sie in unserem Ratgeber.
Stecker und Steckverbindungen für die Laborumgebung zeichnen sich durch eine robusten Bauweise und eine einfache Handhabung für den flexiblen Einsatz an unterschiedlichen Versuchsschaltungen aus. Für jedes Anwendungsgebiet gibt es den passenden Stecker.
Laborstecker und -steckverbinder werden unter anderem zur schnellen Herstellung rückstandslos lösbarer Verbindungen zwischen mehreren Bauelementen genutzt, um beispielsweise ein Gerät oder ein Netzteil zu Testzwecken an einen Versuchsaufbau anzuschließen. Zur Verfügung stehen diverse Buchsen und Stecker, die jeweils für spezielle Anwendungsgebiete ausgelegt sind.
In unserem Online-Shop finden Sie eine umfangreiche Auswahl an Steckverbindertypen, darunter Krokodilklemmen, Laborstecker, Kurzschluss-Stecker oder Laborsteckerverbinder.
Steckverbinder und Stecker für Laborumgebungen sind in vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich. Je nach Einsatzzweck gilt es, zum richtigen Stecker, der passenden Polkemme oder Prüfspitze zu greifen.
Laborstecker
Unter Laborsteckern finden Sie eine umfangreiche Produktvielfalt vor. Dazu zählen zum Beispiel Bananenstecker, die als wahre Alleskönner gelten und vielseitig genutzt werden. Mit einem standardisierten Durchmesser von 4 mm finden Bananenstecker bei entsprechender Buchse für Versuchsaufbauten in Laboren Anwendung, etwa zur Verbindung mit Messgeräten. Auch in Musikanlagen kommen sie zum Einsatz.
Zu den Laborsteckern zählen viele andere Bauteile, darunter entsprechende Buchsen zum Einbau, Büschelstecker, Lamellenstecker und Lamellenbuchsen sowie weitere Steckertypen.
Krokodilklemmen
Ebenso vielseitig einsetzbar sind Krokodilklemmen. Mit ihren zwei gegenüberliegenden Zahnreihen eignen sie sich hervorragend, um eine elektrische Verbindung zu einem Leiter herzustellen und diese nach dem Versuch schnell wieder zu lösen.
Sie werden nicht nur in Laborumgebungen zum Messen von elektrischen Spannungen oder zum Übertragen von Strömen genutzt, sondern finden auch als Starthilfekabel im Kfz-Bereich Verwendung.
Kurzschluss-Steckern
Auf der Suche nach elektrischen Steckbrücken mit je zwei Stiften kommen Sie an Kurzschluss-Steckern nicht vorbei. Mit einem standardisierten Stiftabstand von 19 mm und einem Stiftdurchmesser von 4 mm passen sie exakt in Steckdosen. Dort führen sie zu einem Kurzschluss und verhindern, dass der Stromkreis während der Arbeiten versehentlich eingeschaltet wird. Erhältlich sind sie auch in anderen Abmessungen.
Das Haupteinsatzgebiet dieser Verbindungsstecker beschränkt sich vor allem auf Versuchsaufbauten und Schalttafeln. Hier zeigen sie elektrische Verbindungen auf und ermöglichen einen besseren Überblick.
Polklemmen
Laborsteckverbinder-Adapter
Wenn viele unterschiedliche Buchsen, Stecker und Anschlüsse verwendet werden, führt kaum ein Weg an Laborsteckverbinder-Adaptern vorbei. Sie helfen, diverse Anschlüsse mit verschiedenen Geräten kombinierbar zu machen.
Unser Produktsortiment reicht von Übergangssteckern über Kupplungen bis hin zu Schraubadaptern, worunter Sie mit Sicherheit etwas Passendes für Ihr Vorhaben finden.
Zubehör
In unserem Online-Shop bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Zubehör für Laborsteckverbinder, darunter Montageschlüssel, Isoliergriffe, Farbmarkierungsscheiben und mehr.
Unter Neuheiten und Sales finden Sie außerdem aktuelle und günstige Angebote der Kategorie „Labor-Steckverbinder“.
Beim Kauf von Steckverbindern fürs Labor, für die Messtechnik oder Versuchsaufbauten müssen Sie sich zunächst einen Überblick darüber verschaffen, welche Bauelemente konkret notwendig sind. Sind geeignete Buchsen, Stecker und Steckverbinder ausfindig gemacht, können Sie sich auf die Details konzentrieren.
Abhängig vom gesuchtem Bauelement sollten Sie folgende Merkmale genauer in Augenschein nehmen:
Produktart:
Hier können Sie einzelne Kategorien gezielt nach den Produkten filtern, die für Ihr Vorhaben erforderlich sind.
Anschluss:
Ist ein fester Einbau am Gehäuse notwendig? Muss das Stück gelötet werden oder genügt ein Schraub- oder Steckanschluss?
Isolierungsart:
Abhängig vom vorgesehenen Einsatzzweck sollten unisolierte, teilisolierte oder vollisolierte Laborsteckverbinder verwendet werden.
Nennstrom:
Überprüfen Sie, für welchen Nennstrom und welche Nennspannung die Buchsen und Steckverbinder ausgelegt sind. Die Werte müssen für Ihre Versuchsaufbauten ausreichend sein, um die nötige Sicherheit gewährleisten zu können.
Abmessungen:
Damit alles an die vorgesehene Stelle passt, empfiehlt es sich, alle Abmessungen und Abstände zwischen den einzelnen Stiften in Augenschein zu nehmen beziehungsweise im Fall von Krokodilklemmen auf den maximalen Klemmbereich zu achten.
Verpackungsart und Inhalt:
Viele Laborsteckverbinder werden ohne Umverpackung und somit als Bulk-Ware verschickt. Oftmals haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, eine Stück-Zahl auszuwählen. Genügt ein Stück oder benötigen Sie gleich ein ganzes Set? Einige Stecker erhalten Sie zum Beispiel in mehrteiligen Packungen bestehend aus 10 Stück oder 5 Stück.
Unser Praxistipp: Elektrische Parameter genau beachten!
So unterschiedlich wie Steckverbinder und Stecktypen sind, so groß sind die Unterschiede im Hinblick auf ihre elektrischen Parameter. Achten Sie in jedem Fall auf die Stromversorgung und prüfen Sie die Herstellerangaben zur Nennspannung. Bei nicht kompatiblen Geräten, Netzteilen oder Hilfsmitteln wie Steckern, Steckverbindungen und Buchsen kann es zur Beschädigung der Bauelemente kommen.
Für welchen Temperaturbereich sind Laborsteckverbindungen ausgelegt?
Das ist von Modell zu Modell unterschiedlich. Viele Produkte sind für einen Temperaturbereich zwischen - 25 °C und + 80 °C ausgelegt – einige sogar darüber hinaus. Temperaturschwankungen in den von Herstellern angegebenen Bereichen verursachen im Regelfall keine Schäden. Sind am Einsatzort aber extreme Umgebungsbedingungen zu befürchten, sollten Sie nur zu entsprechend belastbaren Laborsteckern greifen, um möglichen Komplikationen vorzubeugen.
Welche Adapter werden benötigt?
Das ist stark vom Einzelfall abhängig und lässt sich daher nicht pauschal beantworten. In unserem Online-Shop finden Sie für viele Gerätschaften und Verbindungsvariationen geeignete Adapter, Kupplungen und Co. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, nach Kontaktmaterialien zu filtern.
Welche Zertifizierungen gibt es in diesem Bereich?
In unserem Online-Shop können Sie gezielt nach Produkten mit RoHS-Zertifizierung suchen. Das Kürzel RoHS steht für Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances und gibt an, dass in den damit gekennzeichneten Produkten die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe beschränkt ist.