Am häufigsten gekauft
Am häufigsten gekauft
Top bewertete Produkte
Top bewertete Produkte
Ratgeber
TV- und Videogeräte für den professionellen Einsatz
Die Rubrik TV & Video ist die richtige Anlaufstelle für alle, die im Büro oder daheim vermehrt auf moderne Multimedia-Lösungen setzen wollen. Das beinhaltet sowohl das Genießen von Streaming-Diensten im heimischen Wohnzimmer als auch die Installation neuer Beamer und Displays an der Wand im Konferenzsaal. Wir geben Ihnen einen kurzen Überblick über die vielen Möglichkeiten in unserer Rubrik TV & Video.
Grundsätzlich werden klassisch aufgestellte Fernseher und portable Geräte unterschieden. Sie haben gemein, dass mit ihrer Hilfe das TV-Programm empfangen wird.
Standard-Modelle sehen rein optisch wie große und flache Computermonitore aus. Mit dem einstigen Röhrenfernseher haben sie nichts mehr gemeinsam.
Ein tragbares TV-Gerät erinnert eher an ein kleines Notebook samt Antenne und kann beispielsweise zum Camping mitgenommen werden.
Einfache TV-Modelle bieten HD ready, der Standard ist aber inzwischen Full HD.
Zum Vergleich: Die HD-Auflösung von HD ready nutzt weniger als die Hälfte der Pixel von Full HD. Doch auch die HDTV-Auflösung hat einen Nachfolger: 4K-TV. Dieses Format wird auch Ultra HD genannt und übertrifft Full HD um das Vierfache.
Wichtige Kaufkriterien sind die Empfangsart (DVB-T, DVB-C, DVB-S), die Bildschirmdiagonale, die Art und Zahl der Anschlüsse (Internet, Bluetooth, HDMI, USB) sowie die LED-Technologie.
Praktisches Zubehör sind Fernsehhalterungen und zwingend notwendige technische Hilfsmittel wie HDMI-Kabel und gegebenenfalls Adapter.
Gut zu wissen: LED-Arten
Während alle Fernseher auf LEDs setzen, unterscheiden sich die Unterformen im Detail. QLEDs sind sogenannte Quantenpunkt-Leuchtdioden, die mit einer Hintergrundbeleuchtung arbeiten. Setzt ein Smart TV hingegen auf OLED, sind Organic Light Emitting Dioden im Einsatz. Die Dioden leuchten selbst, womit bessere Kontraste und besonders tiefe Schwarztöne möglich werden.
In diese Kategorie fallen alle technischen Lösungen, die für das bestmögliche Bild auf außergewöhnliche Größe setzen.
Eine Unterform hier sind Large-Format-Displays. Die Bilddiagonale beginnt meist ab 49 Zoll und reicht hinauf bis 90 Zoll.
Diese Modelle sind als Business-Geräte gedacht, um beispielsweise in einem großen Konferenzraum allen Teilnehmern gute Video- und Bildqualität bieten zu können.
In die Rubrik der Business-Displays fallen aber auch sogenannte Digital-Signage-Displays. Sie dienen in Unternehmen oder in öffentlichen Bereichen als digitale Anzeigetafeln.
Für das Kino-Feeling und als praktisches Präsentationsmittel werden Beamer genutzt. Sie erlauben es, Bild- oder Videomaterial auf einer hellen Wand zu betrachten.
Für ein gutes Bild sollte der Beamer jedoch gemeinsam mit einer Leinwand genutzt werden.
Eine Stativ-Leinwand kann frei im Raum positioniert werden, beliebt sind aber auch Rolloleinwände und Modelle zum Einbau in die Wand.
Je nach Einsatz kann ein Beamer verschiedene Funktionen besitzen.
Darunter fallen Lichtstärke und Kontrast ebenso wie die Zoomfunktion und verfügbare Anschlüsse.
Fix montierte Modelle können mit einer neig- und drehbaren Wandhalterungen im Raum angeschlossen werden.
Für mobile Beamer, die beispielsweise ins Office oder Klassenzimmer mitgebracht und später wieder verstaut werden sollen, gibt es Beamer-Taschen.
DVD und Blu-ray-Player
Um abseits vom Fernsehprogramm und von Streamingangeboten die Lieblingsfilme oder auch private Urlaubsaufnahmen sowie Video-Präsentationen zu sehen, sind DVD- und Blu-ray-Player im Einsatz. Über Kabel mit dem Fernseher/Monitor verbunden, spielen sie die eingelegten Datenträger ab.
Apple TV
Eine beliebte Unterkategorie ist Apple TV als Streaming-Entertainmentsystem. Als Set-Top-Box werden die Geräte mit dem Fernseher oder einem Monitor verbunden. Ihre Technik erlaubt das Ansehen von Apple Originals. Modelle der vierten und fünften Generation können über eine App angesteuert werden.
Anstelle einer klassischen Audio-Anlage setzen viele gern auf eine Soundbar.
Mit ihr wird das Hören von Musik und die Sprachqualität in Filmen und Serien zum Heimkino-Erlebnis.
Soundbars können entweder neben, über oder unter dem TV-Gerät angebracht werden. Die klassische Form ist ein langer Balken mit sehr geringer Einbautiefe.
Die Sonderform der Sounddecks besitzt genügend Tragkraft, um den Fernseher darauf abzustellen.
AV-Receiver sind im Einsatz, um eingehende Audio- und Videosignale zu empfangen, zu verstärken und im Anschluss an Ausgabegeräte wie einen Fernseher weiterzugeben.
Mit ihnen kann das Bild- und Klangerlebnis bedeutend erweitert werden. Ein Film vom Blu-ray- oder DVD-Player wird damit zum größeren Genuss und Präsentationen im Business-Kontext professioneller.
Achten Sie vor dem Kauf unbedingt auf die verfügbaren Input- und Output-Schnittstellen, um den passenden Receiver für Ihr System zu wählen.
Smart TV, Radio und diverse Player werden über Fernbedienungen angesteuert. Sie können entweder mit WLAN, Bluetooth oder Infrarot arbeiten.
Um nicht unzählige Fernbedienungen herumliegen zu haben, nutzen viele Menschen gern programmierbare Universal-Fernbedienungen.
Heimkinosystem
Um Musik und Filme in schönster Atmosphäre zu genießen, kann ein Heimkino eingerichtet werden. Es kombiniert als System alle wichtigen Komponenten wie Fernseher oder Beamer samt Leinwand, passender Lautsprecher und Player sowie Receiver. Abseits der Unterhaltung kommen die Systeme auch für audiovisuelle Präsentationen und multimedialen Schulunterricht sowie Vorlesungen zum Einsatz.